EN - Stories - Operations - Guatapè - Header Guatapé

Нестандартное мышление: как быстро найти эффективное решение

Компания Prysmian Group быстро реагирует, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией на ГЭС Гуатапе.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Intro

Когда стихия ударила по Сентраль Гуатапе, крупнейшей в Колумбии плотине гидроэлектростанции, быстрое принятие решений и совместная работа Prysmian и наших партнеров спасли положение.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Video Guatapè

EN - Stories - Operations - Guatapè - Prysmian Mexico suggested that EPM

Компания Prysmian Mexico позаимствовала 30 км кабеля XLPE 230 кВ сечением 1200 мм², который ранее поставлялся компании CFE и на тот момент не использовался, и доставила его компании EPM.

EN - Stories - Operations - Guatapé - Designed and built in the 1960s

Сентраль Гуатапе, спроектированная и построенная в 1960-е годы, принадлежит нашему клиенту, компании Empresas Públicas de Medellín (EPM), и генерирует мощность 560 МВт с помощью восьми турбин Pelton, каждая из которых генерирует 70 МВт. Это существенная часть энергогенерирующих мощностей Колумбии.

На объекте разгорелся пожар

В феврале 2016 года было объявлено чрезвычайное положение, когда две технические неисправности привели к пожару, который проник в машинный зал (расположенный на глубине 400 м под землей) и нанес критические повреждения четырем масляным подстанциям, которые передают сгенерированное на электростанции электричество во внешний мир.

EN - Stories - Operations - Guatapè - We understood the severity of situation

Мы понимали тяжесть ситуации и были готовы в любой момент прийти на помощь EPM и решить проблемы максимально быстро и эффективно.

Быстродействие как решающий фактор в снижении последствий

В спешке найти кабель напряжением 230 кВ, способный передавать электричество от четырех подстанций, не так уж просто, но благодаря нашему обширному портфолио клиентов мы быстро нашли мексиканскую государственную энергосбытовую компанию CFE.

CFE любезно согласились нас выручить, что увеличило шансы на быстрое разрешение кризиса.

Были тотчас заказаны кабели на замену, чтобы компания CFE не пострадала и смогла продолжить запланированные операции.

EN - Stories - Operations - Guatapè - An epic journey from source to installation

Эпичное путешествие от источника к монтажу

В существующих условиях традиционные маршруты транспортировки оказались бы слишком медленными. EPM решила найти нестандартный подход. Кабели, все вспомогательные средства и инструменты были загружены на борт двух самолетов АН-124-100. Оборудование было успешно доставлено в колумбийский аэропорт Хосе Мария Кордова за восемь рейсов и было готово к транспортировке в Гуатапе.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Video - Guatape hydroelectric plant repair progresses

EN - Stories - Operations - Guatapè - Delivering results, ahead of schedule

Результаты в опережение графика

Помимо 100 человек персонала EPM, 15 специалистов Prysmian неустанно работали над проектом, который удалось завершить на месяц раньше графика – в июне 2016 года. Поистине выдающееся достижение.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Quote - Jaouad Ben-Hamman

«Для Prysmian было большой честью сыграть решающую роль в проекте такого масштаба, скрепляя дружбу Мексики и Колумбии».

Джавад Бен-Хаммам

Главный коммерческий директор Prysmian Mexico

EN - Stories - Operations - Guatapè - Project facts

 

/Факты по проекту:

 

  • 57 катушек кабеля 230 кВ общей длиной 30 км, найденных за рекордное время
  • Два самолета, обеспечившие максимально быструю доставку
  • Проект завершен на месяц раньше графика.
  • Колумбийское правительство было свидетелем возобновления операций на электростанции.

 

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

/  Актуальные истории:

Бурдж-Халифа: безопасность на высоте

СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Бурдж-Халифа: безопасность на высоте

Обсуждение устойчивого развития

ЭТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Обсуждение устойчивого развития

Шард: величественный луч света, питаемый нашими кабелями

СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Шард: величественный луч света, питаемый нашими кабелями

Реальный потенциал устойчивого развития

Этика и устойчивое развитие

Реальный потенциал устойчивого развития

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

Истории - журнал

COLONNA 2

Истории - журналы

COLONNA 3

Истории - журнал

Библиотека материалов

Загрузки

Представлены материалы начиная с ежегодных корпоративных отчетов до рекламных материалов и видео, полный пакет обновленных документов.

arrow-right arrow-right-strong Перейти в библиотеку