EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Header

Будущее ближе, чем вы думаете

Мир будущего, в котором все связано с помощью оптоволоконных и высокотехнологичных кабелей, начинается сегодня в Милане.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Interview with Marcelo Andrade, Head of R&D Prysmian

IИнтервью с Марселу Андраде (Marcelo Andrade), старшим вице-президентом по исследованиям и разработкам

(адаптация оригинального интервью, взятого Фабио Соттокорнола (Fabio Sottocornola) для журнала Corriere Innovazione)

В будущем далекие миры станут ближе и будут связаны огромными трубками, оптическими и медными кабелями, системами подключения, которые распространятся настолько, что проникнут в наши дома.

Автомобили будущего будут оснащены бортовыми оптоволоконными кабелями, которые намного легче традиционных электрических систем. Подводные кабели, по которым передается энергия с одного континента на другой, будут мощнее и производительнее. Морские платформы для добычи нефти и газа исчезнут и будут заменены более безопасными подводными заводами, которыми будут удаленно управлять работники.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Thanks in no small part to Prysmian

 

Не в последнюю очередь благодаря Prysmian эти сценарии будущего могут воплотиться гораздо скорее, чем люди думают. На сегодняшний день компания (ранее бывшая частью компании Pirelli Group) имеет почти 100 производственных объектов по всему миру. Но сердцем исследований и разработок остается центр в районе Бикокка, Милан. Этот район, когда-то славившийся своей промышленностью, был превращен в сервисно-технологический комплекс, который включает в себя университет.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Marcelo De Araujo Andrade

Марселу Де Араужу Андраде (Marcelo De Araujo Andrade), новатор и мечтатель, который, несмотря ни на что, прочно связан с бизнесом, продолжает свою мысль: «Мы прислушиваемся к запросам наших клиентов и пытаемся дать им то, что им нужно». Разработка этих технологий может быть очень проблематичной. Следует считаться с законами природы, при этом различные промышленные нормативы могут ограничивать нас в действиях. Соединение континентов, например Европы и Африки, с помощью высоковольтных подводных кабелей или передача огромных объемов телекоммуникационных данных – это лишь некоторые задачи, которые стоят перед компаниями. Огромные морские пространства, которые могут достигать глубины до 3 000 метров, тоже на данный момент представляют недостижимую преграду (1 600 метров – это пока максимальная достижимая глубина).

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - But the leading world energy players are determined to tackle those depths

 

Но ведущие представители энергетической индустрии в мире решительны в своем стремлении покорить эти глубины. «Они спрашивают нас: А вы обладаете технологиями для создания такого кабеля? Это непросто. Необходимо разработать систему, произвести более производительный продукт (возможно, используя композитные материалы вместо стали). В противном случае будет технически невозможно уложить кабель на морском дне, где он должен провести не менее 40 лет. К счастью, нам нравится преодолевать трудности», – комментирует Андраде.

В другом сценарии будущего производителям электромобилей потребуется облегчить свои автомобили, чтобы уместить в них более тяжелые аккумуляторы. «Мы думаем о том, как передать больше энергии через оптоволоконный кабель для питания электрических цепей, заменив таким образом медь или алюминий на оптоволокно. На данный момент оптоволокно может лишь включать и выключать фары, но не способно обеспечить необходимый уровень электропитания», – говорит Андраде.

Новые материалы представляют еще одну задачу, начиная с графена, используемого в определенных составах. Как его можно использовать? «Мы все еще не можем точно сказать, но мы работаем над этим. Он выглядит многообещающе в качестве барьера, предотвращающего попадание жидкостей в кабели, но нам еще предстоит понять, сколько это будет стоить и сколько материала нужно добавлять в составы». Также используется этанол как средство, обеспечивающее экологическую устойчивость продукции. Или наши углеродные нанотрубки, представляющие что-то вроде крученой пряжи, эффективно проводящей электричество, и имеющие массу в пять раз меньшую, чем медь. Дополнительное преимущество здесь обеспечивает большая электрическая и химическая производительность. Гибкий и легкий материал, он кажется идеальным в таких сферах применения, как лифты, авиация и жилые дома. «Мы лишь начинаем изучать эти новые материалы», – рассказывает инженер. Один из материалов он в шутку называет «перцем чили» – эта кабельная жила, которая будет добавлена к общей полипропиленовой базе, является поистине новаторской разработкой.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Research processes for the ideal product are carried out in the heart of Prysmian’s Milanese laboratories

В сердце миланских лабораторий Prysmian идет процесс поиска идеального продукта. Будет произведено все от химического раствора до цвета и эластичного прототипа, после чего пройдет внушительное количество «пыток» – испытание тепловыми циклами, которое имитирует износ и тестирует стойкость к пожару и химическим атакам, напряжению, коррозии и ударным нагрузкам.

После этого наступит следующий этап на первый взгляд бесконечных испытаний: сканирующий электронный микроскоп нового поколения позволяет анализировать молекулярный состав материалов, а в здании электрических испытаний огромные башни производят ток напряжением до 2,4 миллиона вольт. Путь от заказа до создания сертифицированного изделия занимает более года.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Here we are also developing products

«Здесь мы разрабатываем продукцию, используя материалы и технологии, рынок сбыта для которых, по нашим прогнозам, появится через пять-десять лет»

Array

Марселу Андраде

Старший вице-президент по исследованиям и разработкам

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Then come another round of seemingly endless tests

 

И давайте не забывать об оптоволокне – компания Prysmian Group является одним из основных производителей оптоволоконного кабеля, производя около 30 миллионов километров ежегодно по всему миру. «Мы работаем над снижением размера и повышением плотности волокна на квадратный миллиметр», – объясняет Андраде, который предвидит сценарии с огромным потенциалом для оптического волокна в телекоммуникациях.

На сегодняшний день наиболее интересной задачей для этого инженера, увлеченного морем, являются морские буровые платформы, на которых люди ежедневно рискуют своей жизнью. «Некоторые дизайнеры и ученые убеждены, что мир добычи нефти и газа должен спуститься вниз. Вниз в подводные заводы – установки размером со стадион Сан-Сиро в Милане, полностью находящиеся под водой. Люди будут осуществлять управление на земле, например, на расстоянии 300 километров. Для управления этими конструкциями понадобится кабельная сеть. Мы понятия не имеем, сколько это будет стоить, но наша компания продолжит двигаться в этом направлении и будет содействовать его развитию».

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Who is Marcelo Andrade

Кто такой Марселу Андраде?

Инженер-механик из Бразилии Марселу де Араужу Андраде проработал всю свою карьеру в Prysmian.

С 2012 года он возглавляет отдел исследований и разработок, персонал которого насчитывает 550 человек.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Key Facts

 

/  Основные факты

 

30 миллионов километров | Длина оптоволоконного кабеля, производимого Prysmian ежегодно.

Перец чили I Новейшая разработка кабельной жилы, которая будет добавлена к общей полипропиленовой базе.

Подводное бурение | В будущем морская добыча нефти и газа будет управляться удаленно.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

/  Актуальные истории:

Бурдж-Халифа: безопасность на высоте

СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Бурдж-Халифа: безопасность на высоте

Обсуждение устойчивого развития

ЭТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Обсуждение устойчивого развития

Шард: величественный луч света, питаемый нашими кабелями

СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Шард: величественный луч света, питаемый нашими кабелями

Реальный потенциал устойчивого развития

Этика и устойчивое развитие

Реальный потенциал устойчивого развития

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

Истории - журнал

COLONNA 2

Истории - журналы

COLONNA 3

Истории - журнал

Библиотека материалов

Загрузки

Представлены материалы начиная с ежегодных корпоративных отчетов до рекламных материалов и видео, полный пакет обновленных документов.

arrow-right arrow-right-strong Перейти в библиотеку