Prysmian отметила Всемирный день окружающей среды

Prysmian отметила Всемирный день окружающей среды

Categories: Sustainability

Prysmian отметила Всемирный день окружающей среды в 2018 под девизом: «Нет пластиковому загрязнению! Откажитесь от пластика, если не используете его повторно!».

16 Jul 2018

Генеральная Ассамблея ООН активно популяризирует Всемирный день окружающей среды, который отмечается 05 июня с 1972 года. Каждый год Генеральная Ассамблея ООН выбирает наиболее острую проблему, для решения которой необходимы обязательства стран на глобальном уровне. Тема 2018 года - «Нет пластиковому загрязнению. Откажитесь от пластика, если не используете его повторно!». Ежегодно в мире используется 500 миллиардов пластиковых пакетов, каждую минуту покупается один миллион пластиковых бутылок. Пятьдесят процентов использованного пластика предназначены только для одноразового использования. По меньшей мере 8 миллионов тонн пластиковых отходов оказывается в океане каждый год.

Prysmian также уделяет пристальное внимание экологическим аспектам как через ответственное управление производством, так и посредством исследований и разработок, поиском инновационных материалов для новых кабельных технологий и систем. Со дня своего основания компания провела множество экологических мероприятий и планирует осуществить еще больше проектов в области содействия устойчивому развитию, среди которых:
• оптимизация потребления энергоресурсов и сырья и предотвращение загрязнения, и за счет использования материалов, подлежащих вторичной переработке, в том числе. В 2017 году на производствах Prysmian было использовано более 80% сырьевых материалов, подлежащих вторичной переработке. В будущем группа намерена увеличивать этот показатель;
• выявление, оценка и минимизация рисков для здоровья и безопасности работников, а также разработка инновационных продуктов с наиболее низким воздействием на окружающую среду – посредством отбора для производственного процесса материалов, подлежащих вторичной переработке. Также, мы продолжили разработку инструмента для расчета углеродного следа (Carbon Footprint, CFP) и рециркулируемости кабелей в конце срока службы;
ответственная утилизация отходов, увеличение процента отправляемых на переработку отходов. Группа жестко придерживается стратегии увеличения доли переработанных отходов над общими отходами – в 2017 году доля рециркулируемых отходов составила примерно 50%;
• улучшение собственных экологических показателей, приоритизация на глобальном уровне Группы таких аспектов как экологичное водо- и энергопотребление, сокращение выбросов парниковых газов, а также ответственная утилизация отходов.

Каждое подразделение Группы тщательно выполняет глобальные задачи по снижению воздействия на экологию, включая предприятие Prysmian в России – ООО «Рыбинскэлектрокабель». При этом российское представительство не только следует глобальным требованиям Группы по устойчивому развитию, но и инициирует дополнительные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. Этим летом сотрудники предприятия приурочили ко Всемирному дню окружающей среды субботник по очистке прибрежной зоны ГЭС и мероприятие по сбору макулатуры. Вырученные деньги за макулатуру были направлены во Всемирную экологическую организацию Greenpeace – удалось собрать 270 кг макулатуры, что равняется двум деревьям, плюс 270 кВт/ч, плюс 5 400 л воды и минус 459 кг СО2 !

Устойчивое развитие является центральной частью бизнес-стратегии компании. Prysmian постоянно ищет передовые, инновационные и экологичные технологические решения, а также стимулирует мероприятия, направленные на экологические перемены.